This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA216:如果将 VCC 施加到 NC 引脚会发生什么情况?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: INA216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1426275/ina216-what-would-be-happen-if-vcc-is-applied-to-nc-pin

器件型号:INA216

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

由于质量差异、我的客户考虑使用 INA216而不是中国器件。

此产品已进行大规模生产、因此他们不想更改布局。

一个问题是、INA216和目前的中国器件之间的封装是相同的、但一些引脚选择是不同的。

(即 VCC 应用于中国部分的引脚6 (NC)、也会向中国部分的引脚8施加不同的信号。)

那么,这是我的问题;

如果向 NC 引脚施加任何信号(包括 VCC 和任何其他信号)、是否会产生副作用? (引脚1、6、7和8)

最后、我想知道我的客户应该改变应用 INA216的布局。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示"无内部连接"、因此任何外部信号都可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意