This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300EVM:单端电流输出模式

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR300EVM, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1425608/xtr300evm-single-ended-current-output-mode

器件型号:XTR300EVM
主题中讨论的其他器件: XTR300

工具与软件:

您好、支持团队。

我有关于 XTR300EVM 的问题。  

根据用户指南(sbou034a.pdf)、在使用单端电流输出模式时、

OUT-和 GND 之间的跳线6应关闭(开路)。 不过我试过  

电阻器或电容器的默认值、Vin=0至5V、负载电阻器_500[ohm]、

给出了误差信号 LD 和 CM。

通过实验、J6处于 ON (Close)状态、然后正确输出电流。

哪个关于 J6设置是正确的?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    XTR300是一款3线电流输出变送器。  在3线电流变送器上、负载电阻必须以相同的电流变送器 GND 为基准、 如下所示:

    跳线 J6将 TVS 保护二极管和 XTR300输出电容器连接到 GND。 它还将 OUT 连接器 TB4连接到 XTR300EVM GND。

    TVS 二极管(D5)保护 XTR300免受电流发送器输出线上可能出现的外部瞬态或过压情况的影响;输出电容器有助于滤除任何 XTR300固有噪声、并提供一定程度的外部瞬态保护。

    -为了进行评估,跳线 J6可以保持开路或闭合状态,因为它的输出电流可以忽略不计。

    不过、如果您使 J6保持开路、则必须确保500Ω 负载电阻器的另一侧接地、并且仍以 XTR300EVM 的同一本地 GND 为基准。  当然、将负载电阻器连接到 GND 的一种简单方法是跨 XTR_OUT+和 XTR_OUT-连接器连接负载电阻器。  如果您的负载未在外部连接/以同一 XTR300 GND 为基准、则闭合 J6会将负载电阻器连接到 GND。

    感谢您发送编修。

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    感谢您的回答。