This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:检查 AD8331的良好替代方案

Guru**** 2816005 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6518, LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1424577/lmh6518-check-a-good-replacement-of-ad8331

器件型号:LMH6518
Thread 中讨论的其他器件: LMH6629

工具与软件:

TI 人好

我的客户正在寻找 AD8331 (Adi)产品的升级、客户想要提高芯片性能、其中需要最大增益达到70dB、其他性能基本上与 AD8331相同、最好是 INA。

我们是否有更好的器件建议?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

     客户是否需要与 100MHz 的 AD8331相同的带宽? 我们的 INA (仪表放大器)具有非常高的集成增益、可满足80dB 的客户需求。 但是、仪表放大器在几 MHz 或更低的带宽下是固定增益(不可选增益)。  

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户需要大于100Mhz 的频率、您能给我一些 TI 器件型号吗? 我会让客户检查非常感谢。

    我犯了个错误。 客户不需要 INA。 最好 内部有一个 LNA (低噪声放大器)。

    如 AD8331:内部有 LNA。

    所以如果客户需要 70dB VGA 或 PGA 芯片最大增益、100Mhz 以上的带宽、您推荐哪种芯片?

    客户还可以考虑级联这种方法来实现70dB 的增益、另外请帮助提供一些建议和解决方案、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

     感谢您提供更多信息!   

     我已经浏览了我们的 VGA/PGA 产品组合、大多数器件的最大 dB 为40dB。 遗憾的是、我们没有最大70dB 的 VGA/PGA。 不过、我们确实有一些器件具有您使用 LNA 展示的类似架构、但最大增益有限。 此外、在我们的 VGA 产品系列中、如您所示、具有类似架构的 VGA/PGA > 100MHz 只会是您从交叉参考链接的一个 、即 LMH6518、其最大增益为38.8dB、900MHz 和集成 LNA。  

     但是、您说过客户将能够与两个器件级联? 是在第一级使用常规高带宽电压反馈、还是跟随 VGA (具有一个全差动放大器或另一个 VGA/PGA)?  

     电压反馈第一级建议为:LMH6629、这是我们的高带宽超低噪声器件、采用 SOT-23 (5) 2.90mm× 1.60mm 小型封装。该器件也可在5V 电源下运行。

    谢谢!
    SIMA