This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228-Q1:电流检测放大器比较和误差工具

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238, INA236, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422156/ina228-q1-current-sense-amplifier-comparison-and-error-tool

器件型号:INA228-Q1
主题中讨论的其他器件:INA236INA228、INA238

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在使用您的 Current_Sense_Amplifier_Comparison_ Error_Tool 计算电流测量误差、结果如下。

不过、我有 以下几个问题:

1.在工具中是否考虑 ENOB 值以计算较低范围内的误差?

2.在 ADCRANGE 和 ENOB 选择过程中,如果适用,考虑的输出采样周期是多少?

3、为什么会有 如果我使用 INA236满量程 ADCRANGE 1 (±20.48mV)或 ADCRANGE 0 (±81.92mV)、误差值将发生变化。 两个选择在相同条件下显示相同的误差。

4.为什么 INA238 & INA228没有 选择不同的 ADCRANGE 的选项? 结果是否相同?

4.外部共模滤波器是可以减少误差还是被认为可以计算 Ibias?

此致、

Tamal Samanta

硬件工程团队主管

OÜ Skeleton Technologies
8楼, Alma Tomingas house, Sepise 7.
11415 Tallinn, Estonia

www.skeletontech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamal

    感谢您使用 TI E2E 以及使用我们的器件和工具。  下面是我对您的每一个问题的回答:

    1) 1)否、比较工具未考虑 ENOB。  如公式中所述、这基本上使用了"模拟"等效规格(失调电压、增益误差、CCCMRR、PSRR 和相关温漂)来描述首次通过误差、而不是作为深入的最坏情况误差工具。  "Help"选项卡中所示的主要作用是可以轻松地在用户定义的系统运行参数下比较多达5个电流检测器件。

    2) 2)  从根本上来说、这是一种直流误差工具、因此不考虑采样时间、取平均值、ENOB。  您可以将这视为所有设置均旨在实现最大直流精度。

    3)因为关键直流性能参数不随 ADC 范围变化、除非分流值发生变化、否则误差计算不会有任何差异。  我启用了"Use Maximum Calculated Shunt"字段、并且由于理想分流电阻值彼此相差4倍、误差现在会发生变化:

    4) 4)我们将其从工具中删除、因为为了真正了解其影响、这意味着您需要使用"Use Maximum Shunt Value"字段、并且大多数用户已经拥有自己想要使用的 AD 定义的分流器。

    5) 5)不包含外部滤波器效应、仅包含 I-bias 与 I-in 影响、如等式所示。  由于不同的器件具有非常不同的 I-bias 特性、我们只需在典型 I-bias 的低电流下做第一次通过效果。

    谢谢、Dan Harmon
    产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。 让我再问几个有关同样放大器的问题:  

    1.   这些放大器的 ADC 用的是什么 sigma delta 调制器结构?   我们主要对 调制器顺序感兴趣,但其他细节也将受到高度赞赏。

     Σ-Δ ADC 的抽取率是多少? 我是否理解可以通过采样频率(1/(转换时间))除以采样频率来计算抽取、这是正确的? 如果否、您能否提供正确的步骤或值。   

    3.输出低通数字滤波器参数是什么? 滤波器的时间常数是否为转换时间? 滤波器阶数是多少?   

    我们需要此信息来创建 ADC 的合适仿真模型、以评估我们主模型的总体测量精度、该模型将使用 INA 芯片的测量值作为输入。   

    此致、

    Tamal Samanta

    硬件工程团队主管

    OÜ Skeleton Technologies
    8楼, Alma Tomingas house, Sepise 7.
    11415 Tallinn, Estonia

    www.skeletontech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tamal、

    下面是我对您的问题的回答:

    1.我们实际上并不只是提供数据表中的 ADC 结构细节。 您可能有兴趣查看第7.3.2、7.3.4和8.1.3节。

    2.数据表第7.3.4.1节确实提到数字滤波器同时执行抽取和滤波、但不提供有关详细信息。

    3.数字滤波器的可用信息见数据表的第7.3.4.1节。

    我意识到、这些回答中的大部分都不是您所希望的答案。 对于此器件、有效测量精度来自 ENOB 表(第8.1.3节)。 您可以使用 ENOB 表和以下公式为您的特定设置找到有效的无噪声电压测量值:

    Noise_Free_Resolution = ADCRAGNE/(2^(ENOB-1))

    此致、

    Mitch