This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:是否可以将分流电阻器选择为 MR 电平

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1425980/ina199-did-the-shun-resistors-can-be-choose-to-mr-level

器件型号:INA199

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们对分流电阻器选择有一些疑问。 我们可以使用 MR 电平电阻器吗? 例如10mR 或20mR。  工作电压为5V、电流范围为0至1.5A。 我们需要在此电流范围内实现 mA 级的检测精度。 您能帮助确认吗?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、  

    感谢您发帖。  

    我认为在 INA199上使用~Ω 20mΩ 电阻器不存在问题。  

    请记住输入偏置电流。

    在输入共模电压为25V、电源电压在输入电流为1mA 时为5V 的情况下、INA199的输入偏置电流将产生~4.5%的误差。  

    这并未考虑电阻器的误差。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe