This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY 无法再通过 I2C 连接到我的 BQ25798器件。 是不是?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1425455/usb2any-usb2any-can-no-longer-connect-via-i2c-to-my-bq25798-device-is-it-burned

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:BQ25798

工具与软件:

您好! 长话短说、我一直在自己的钠离子电池充电器上工作、总共有3个版本、第一个版本可以工作(我用 USB2ANY 和 TI 充电器 GUI 编程了芯片)、第二个版本可能装得有点太多、到了第三个版本(似乎很好、BQ25798终于可以工作) USB2ANY 充电器不再与我的 IC 通信。

现在、我可以考虑(因为它以前确实工作过、并检测了 BQ25798并通过读取 ADC 值进行通信)的唯一原因是、由于第二个设计存在故障、我愚蠢地试图重新定位 BQ 以使其正常工作(因为它不再工作、该问题稍后在 第三次迭代中借助本论坛得到了解决)。 下面是我做错了什么:

我移动芯片、将其焊接在热板上、然后在通电的情况下将其移除/放回电路板。 这意味着、连接到 USB2ANY 的 SDA/SCL 引脚可能已连接到5V 和 GND 之间分压器的 BQ 的 TS 引脚、或 BQ 的 CE 引脚、或在发送信号时相互连接(SCL 到 SDA)(每1秒读取一次信号)。

编辑:非常重要的细节:USB2ANY 器件的 SCL/SDA 线路短接至 GND。 我的 PCB 上的 I2C 线路都正常

根据上述说明、我必须以"也许您可以通过更换 USB2ANY EVM 上的器件来修复它" 为"不麻烦、只需更换一个新的 USB2ANY、绝不会再次打开电源"的比例更换 USB2ANY 的可能性有多大? 这里还有一个屏幕截图:

我想确定我接的是电缆(GND/SCL/SDA)、因为其中3条在 USB2ANY 数据表中进行了映射、实际上我要将它们连接到我以前使用过的第一个 BQ PCB、实际上我使用来验证所有内容、因为我知道这些内容是正确的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来 USB2ANY 的 I2C GPIO 已损坏。 您可能需要更换 USB2ANY 或其中的微控制器。

    如果您可以在 USB2ANY 上轻松进行焊接、并且可以获得 MSP430F5529IPN、则可以在电路板上移除微控制器并在同一位置放置一个新的微控制器、然后使用 SDK 中的固件加载程序二进制文件、通过足够的 USB2ANY 固件刷写未编程的 MSP430、以便充电器 GUI 从此处接管-这可能足以纠正问题。 有一个板载 PMOS FET 连接到 USB2ANY 内部的上拉电阻器、该电阻器可能已被反向驱动、但由于上拉电阻器、该结构不太可能受到任何损坏、但您可能需要在 PMOS FET 上运行二极管测试。

    如果您想尝试更换微控制器并自行刷写、可通过此 E2E 链接 https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/964057/tmp117evm-usb2any-sdk-required-to-safely-work-with-the-module/3562141#3562141找到 SDK 安装程序文件