This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:我们希望在 TLV7011输出端添加延迟功能电路、以获得几毫秒的延迟。 您对此有什么建议吗?

Guru**** 2797665 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555, NE555, TLV7011, TLV7012, LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1425813/tlv7011-we-want-to-add-delay-function-circuit-at-the-tlv7011-output-end-to-get-several-ms-delay-do-you-have-any-suggestion-circuit

器件型号:TLV7011
主题中讨论的其他器件: TLV7012LMC555、TLC555 、NE555

工具与软件:

嗨、团队:

我们需要在 TLV7011输出端添加延迟功能电路、以获得几毫秒的延迟。 您对此有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上升沿还是下降沿? 您需要多高的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    对于精度、您意味着什么、例如1ms 或0.5ms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要在上升沿添加延迟、在下降沿添加延迟。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、

    有几个选项。 最明显的方法是使用双 TLV7012。 第二个比较器可能像这样。 上升时延迟更长、下降时延迟更少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    您是否有任何仿真可分享? 在此原理图中、我想其原理是使用 RC 电路来延迟 Vinp 电平。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、

    TI-Tina 电路

    e2e.ti.com/.../Delay-rising-edge.TSC

    我想原则是使用 RC 电路

    完全正确。 Vinm 可以是 Vs 电源的分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

     为什么您提到 TLV7012和第二个比较器让我有点困惑。 您能帮我解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron

    我们是否有带延迟的比较器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、

    [报价 userid="529712" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1425813/tlv7011-we-want-to-add-delay-function-circuit-at-the-tlv7011-output-end-to-get-several-ms-delay-do-you-have-any-suggestion-circuit "]我们要在 TLV7011输出端添加延迟功能电路以获得数毫秒的延迟

    您可以从这个开始。  这是第一个 TLV7011

    因此我添加了一个延迟、整体是...

    我们是否有任何延迟比较器?

    集电极开路版本将借助一个电阻器和一个接地电容器缓慢上升。 换句话说、上升时间较慢、但它可以准时启动、而不会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron

    明白了。 我们是否还有其他任何仅使用1个比较器的解决方案?

    [报价 userid="19613" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1425813/tlv7011-we-want-to-add-delay-function-circuit-at-the-tlv7011-output-end-to-get-several-ms-delay-do-you-have-any-suggestion-circuit/5470239 #54702139"]集电极开路版本将通过一个接地电阻器和一个接地电容器缓慢上升。 换句话说、上升时间较慢、但它准时开始、而不是延迟。

    那么、我们没有具有延迟功能的比较器呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、

    不、这样的市场不大。  有555计时器、NE555、LMC555、TLC555。