This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928:OPA928

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA392, OPA928, LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1425380/opa928-opa928

器件型号:OPA928
主题中讨论的其他器件:OPA392LMP7721

工具与软件:

尊敬的 TI:

我正在为用作水听器的压电光盘制作充电放大器、其电容为11nF、直流电阻为500K、谐振阻抗从500千欧到100欧、我的压电光盘在空气中和水中的2 MHz 处具有大约18KHz 的谐振。 我感兴趣的频率为10Hz 至20KHz。

我必须在数十倍的 zepto 库仑到几百皮库仑的范围内检测非常微弱的电荷。 TI 可以为我提供有关噪声极低且能够测量 zepto 库仑的解决方案的建议吗? 我打算使用具有衰减器的可变增益放大器、该衰减器会在电荷信号很高时(库仑)衰减信号。 不过、非常接近压电式电容器的电荷放大器应该能够测量从 zepto 库仑到 pico coloumb 的电荷。

OPA928或 OPA392是否能够测量 zepto 库仑? TI 能否提供满足我设计需求的极低噪声解决方案? 我有一个由六张光盘组成的阵列。 我期待收到 TI 关于这一点的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumeet:

    我们建议可以测量从数十飞安到数百皮库仑范围内电荷的电荷放大器电路、但我不知道传统的运算放大器电荷放大器电路 能够测量的范围小得多的电荷。

    请参阅应用手册: 电荷放大器电路

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    有任何特别的建议,这将有助于获得良好的灵敏度,任何非传统的电路建议,你可以建议我? 在该应用中、哪一种更适合运算放大器 OPA928或 OPA392?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumeet:

    我们目前提供的最低输入偏置电流放大器是 OPA928和 LMP7721、在25°C 下可提供±20fA 的最大输入偏置电流。 使用这些放大器可以解决非常低频率下 femto 库仑范围内的电荷、但要仔细考虑电路和 PCB 布局设计注意事项。

    在积分器运算放大器电路中、电容器上的电荷 Q 由 Q = C*V 定义、其中 C 是反馈电容、V 是电容器上的电压。  例如、如果我们在积分器上使用10pF 反馈电容器(CF)、则10pF 电容器上的0.1V 对应于1pc。 在积分器上、输入电流随着时间的推移为反馈电容器充电、从而产生表示总电荷累积的输出电压斜坡。 给电容器充电的电流由 I = C*dV/dt 给出。  例如、在1s 的测量周期内、10mV 的电压变化会累积到10pF 反馈电容器上、其中输入电流将在100fA 的范围内。 OPA928或 LMP7721在此积分器电路中运行良好、因为25°C 下的输入偏置电流(Ib)通常为3fA

    然而、齐普托库仑电荷水平为10^-21水平、这比100fC 水平小8个数量级;单个电子的理论电荷为1.6X10^-19C。 运算放大器输入偏置电流、存在 PCB 的漏电流、PCB 板上的杂散电容、电容器上的漏电流、运算放大器输入电容、运算放大器的偏移和固有噪声都会导致测量误差。 当尝试在仔细考虑 PCB 和电路设计的情况下测量10s fC 级电荷时、这些误差是可管理的。 然而、无法在小得多的水平下测量电流(或电荷)、因为这些误差将占主导地位。  

    此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的讲解。 但我现在已经解决了、因为我的应用需要我拾取如此低的信号、并且同时还可以检测信号频率。 我不确定、但请您帮助我与该领域的某个专家同步、因为我的要求无法更改。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumeet:

    OPA928和  LMP7721是可实现飞安电流电平的精密产品系列中的超低输入偏置电流、高精度放大器;这些放大器可能是市场上偏置电流最低的放大器之一。 通常、我们的专业知识和支持与 TI 放大器相关。 遗憾的是、对于比这些器件所能实现的电流(充电)水平低得多的情况下的电荷测量、我没有进一步的建议。

    谢谢。此致、

    Luis