This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 偏置电流的更多信息

Guru**** 2865890 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1426779/about-bias-current-for-opa2187

器件型号:OPA2187

工具与软件:

在20至30摄氏度的温度范围内、一些放大器的输出变化约1.4mV。

在测试过程中、当运算放大器的电阻更改为200 kΩ、820 kΩ 和51 kΩ 时、操作发生了变化、因此我认为输入偏置电流的变化可能会触发这种变化。

我还认为输入偏置电流可能会因温度变化而变化、因此我想听听您对此的看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OPA2187是一款高精度器件  零漂移(斩波)  放大器。 斩波放大器使用内部校准电路、该电路使用 MOSFET 开关来对输入进行换向、并且此校准技术会在放大器输入偏置电流内产生小电流输入瞬态。

    尽管一些斩波放大器对高源电阻敏感、但 OPA2187对高源电阻的敏感度相对较低、并且可以承受高达500kΩ 的相对较高的源电阻而不会出现问题。 OPA2187的输入偏置电流上的这些瞬态电流非常小、OPA2187预计可通过高达500kΩ 的源电阻提供极低的失调电压和低温漂。  请参阅以下应用手册。

    优化斩波放大器精度

     请参阅应用手册第18页的图5-5和表5-1。  在工作台测量上、对于 OPAx187、当源电阻小于或等于500kΩ 时、运算放大器预计可提供相对较低的失调电压和低温漂、其中失调电压预计将远低于<1.4mV;在大约10µV μ V 的失调电压下。

    您能否提供用于执行失调电压测量的工作台设置的详细信息?

    请提供以下信息:

    -请提供完整的原理图,包括输入端和反馈元件的源电阻器、电源旁路电容器以及放大器输出端的任何 RC 或电路负载

    -执行失调电压测量时有哪些电压供应和输入连接

    -运算放大器是否采用增益配置? 需要在电路的什么位置执行失调电压测量?

    -使用什么具体的仪器或精密电压表来测量偏移量?  

    -是否有任何长探头或电缆连接到 OPAx187输出或反相运算放大器输入、可能导致设置不稳定。

    谢谢、此致、

    Luis