This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171QML-SP:NC 引脚是否悬空金属?

Guru**** 2766125 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1427114/lm7171qml-sp-are-nc-pins-floating-metal

器件型号:LM7171QML-SP

工具与软件:

团队成员、您好!  

我们需要确认 NC 引脚是否是真正浮动金属、或者它们是否 在内部连接到 GND 或任何节点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephanie、您好!

    引脚1、5和8 (这三个 NC 引脚)为真正的无连接、未连接至 LM7171QML-SP 芯片。  这些引脚未与电势键合;NC 引脚被视为悬空金属。

    此致!

    ALEC