This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331-Q1:3.3V 电源的 VICR

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331LV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1426908/lmv331-q1-vicr-for-3-3v-supply

器件型号:LMV331-Q1
主题中讨论的其他器件:TL331LV-Q1

工具与软件:

TI 团队:

 在3.3V 单电源运行条件下、LMV331QDBVRQ1 VICR 是否合适?

我要求器件数据表提供仅5V 单电源的 VICR。。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用2.7V 电源时、与正电源轨的距离为0.7V;使用5V 电源时、与正电源轨的距离为0.8V。 您可以使用线性内插、或者为安全起见、仅使用3.3V−0.8V = 2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piotr、

    替代比较器 TL331LV-Q1是轨至轨输入。 它采用不同的引脚排列、如果尚未设置布局、这应该不会成为问题。

    TLV9020-Q1  采用相同的引脚排列。