This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302:PSpice 模型在仿真中的行为不符合预期(INA302A3)

Guru**** 2969270 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1426692/ina302-pspice-model-is-not-behaving-as-expected-in-simulation-ina302a3

器件型号:INA302
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

您好!

我目前正在对 INA302A3进行仿真、因此无法了解模型是否存在问题、或者我的仿真设置是否导致了此问题。 我将 LATCH 引脚连接到 Vs 来获取锁存功能。 两个 ALERT 引脚会立即锁存至0、就像存在过流一样、即使没有电流也是如此。 我验证了 LATCH 引脚上的电压、它们处于正确的电平。 如果我移除锁存模式并将 LATCH 引脚连接到 GND、则电路将按预期工作。 我想知道 INA302A3的模型是否存在问题、或者我是否缺少使其正常工作的电路。 数据表似乎指示我们可以将 LATCH 引脚连接到高电平。 我已经附上了我的 TINA-TI 文件和原理图。 我也在 LTSpice 中尝试了该电路、但具有相同的行为。
e2e.ti.com/.../INA302A3.TSC

此致、

Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、感谢工程师、

    您是要将锁存上拉电阻器(R9和 R10)更改为短(<100m Ω)还是仅限导线?

    如果不起作用、请尝试更改"Transient (瞬态)"选择类型:

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用初始条件可以解决该问题。 上拉或导线具有相同的行为。 谢谢!

    此致、
    Sebastien