This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA817:断电模式

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1426232/opa817-power-down-mode

器件型号:OPA817

工具与软件:

大家好、

我看过 OPA817的数据表。 在第3页中、如表所示、要禁用放大器、必须将 PD 引脚拉高。 但在第21页中、在布局建议中、PD 引脚被拉高以启用放大器。 同样在第16页的 PD 引脚说明中、如果 PD 引脚未被使用、它应该被拉高。 为了启用放大器、引脚上的确切电压是多少?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中有很多地方引用断电功能。 除表6-1括号中的案文外、所有这些意见都一致、因此、其中一个是错误的。

    第7.5节指定了开关阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun:

      我同意克莱门斯的观点。 表6-2括号中的文字不正确。 如中所述、开关阈值是要遵循的用于器件启用/禁用电压的正确数据:

     感谢您提醒我们注意这一点。 我们将设法在数据表中解决该问题。

    此致、
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。