This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168-Q1:INA168QDBVRQ1

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1426448/ina168-q1-ina168qdbvrq1

器件型号:INA168-Q1

工具与软件:

大家好!
在我的应用中、最大电流达到40A、
假设根据图将偏置电压设置为1.65V、那么芯片输出这样高的电压(VOUT = 1.65V+40A * 200K * 2m/5K=4.85V?)是否可行
换句话说、 该电路的电流检测能力受到限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我将对此进行回顾、并会尽快作出回应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    您的方程式有一个错误分量。 它应该是:

    VOUT = 1.65V+40A *(200k|200k)* 2m/5K = 3.25V。

    增益由有效输出电阻设置、如数据表的图14所述。

    希望这对您有所帮助。 如有任何其他问题、请重新发布。

    此致!

    Peter