This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:高侧电流源

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, OPA187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1426195/ina190-high-side-current-source

器件型号:INA190
Thread 中讨论的其他器件: OPA187

工具与软件:

我需要创建一个可在100-1000uA 范围内调节的高侧直流电流源。 电源轨为5V。

计划是使用精密 DAC 设置精密运算放大器的基准(IN+)、并使用分流电阻器和 INA190来关闭环路(IN-):

Rshunt = 100R

INA190 G=25

VDAC = 0.025-2.5V --> 100-1000uA

可能是 OPA187

您对此应用有何指导?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    以下是您可以使用的参考电路工具、
    https://www.ti.com/tool/CIRCUIT060043

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mallika。 我从 SLAU507更换为 INA190进行了仿真、现在获得了所需的结果。

    在 另一篇关于类似电路的文章中 、他们提到:"对于运算放大器、您可能 希望运算 放大器具有类似或大于电流检测放大器闭环 BW 的单位增益带宽。"   

    此建议是否适用于 INA190? 对于 INA190A1、ACL=25V/V?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    是的、这也适用于您用例中的 INA190。
    如需更多信息、请访问以下链接。
    https://www.ti.com/video/4080307150001

    此致!
    Mallika Senthil