This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:NC 引脚是否可以接地

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA858DSGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1426640/opa858-can-the-nc-pin-be-connected-to-ground

器件型号:OPA858

工具与软件:

我将尝试减小反馈电阻器上的电容。  我已经了解到、在反馈电阻器焊盘之间放置一条接地迹线会实现这一点。  我还要继续在反相输入和反馈引脚之间布线。  那么这些引脚之间是 NC 引脚。  能够将该 NC 引脚接地以实现 IMP[证明屏蔽]将会很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    如果您有能力、您能否绘制或提供您描述的准确迹线放置的图像?

    对于一般高速器件(包括我们的 OPA85x 系列)、我们建议沿输入和输出信号路径使用 GND 和电源平面切口。  这包括我们的射频反馈电阻器和 OPA858的反相输入引脚。  数据表的布局指南部分(第12.1节)显示了射频下面 GND 和电源的切断情况。  我不确定您所指的是哪些最佳实践;我想了解更多信息。

    我们为许多器件和器件系列设计了评估套件/电路板(称为 EVM)。  OPA858具有 EVM、即 OPA858DSGEVM、可通过 TI.com 申请样片和订购。  此 EVM 有一个配套用户指南、其中包括 PCB 层和切口以及其他支持信息。

    放置一条迹线可能会引入电路板寄生效应或让噪声耦合到输入电路中。  如果这是修订版讨论、我很乐意帮助您检查布局并帮助您调试观察到的任何行为。  如果您正在进行新设计、我可以根据需要查看原理图和布局。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要问的主要问题是能否将接地端连接到 OPA858的 NC 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    从严格安装和键合图的角度来看、NC 引脚不会绑定到芯片、也不会与 OPA858发生电气连接。

    NC 引脚用于在 IN 引脚和 FB 引脚之间建立隔离;这就是我们强烈建议将该引脚保持悬空的原因。  NC 引脚有助于减少 IN 和 FB 引脚之间的电容耦合。  通过在 IN 和 FB 引脚之间增加一个额外的 IN "引脚"间距、NC 引脚有助于最大限度地减少不必要的影响、并为小型封装表面贴装射频电阻器留出距离。

    第9.3.2节以数据表语言/术语说明了我在上面提供的内容。

    从我对 OPA858的理解和 TI 的支持来看、我不 建议将 NC 引脚连接到 GND。  如果您的目标是改善反馈电阻器(IN-和 FB 引脚)上的电容、我会担心、因为使 NC 引脚悬空已经减少了电容耦合。 如果您确实提供了源和支持、详细说明了建议的 GND 布线如何帮助减小电容、您可以在做出决策时考虑这一点。

    我想了解这种方法的背景;很抱歉、我没有向 OPA858 NC 引脚添加/移除 GND 线迹的第一手经验。  因此、我只能为布局和了解 NC 引脚提供 TI 建议。  

    总之、NC 和 OPA858芯片之间没有电气连接。  这种缺少电气路径的情况并不意味着决定使用 GND 布线不会产生电容或电感效应。  潜在的负面影响可能会超过所提议的好处。

    如果您决定使用其他技术来降低电容和电容耦合、请告诉我您有哪些发现。  最好从该经验中学习、因为我在实验室中使用的电路板是根据 EVM 规格设计的。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  我将根据下面文章链接中的接地线迹来降低电容。  还有其他在线对话讨论类似的接地环

    https://www.analogue.com/en/analogue-dialog/articles/how-to-cancel-ambient-light-for-lidar-receivers.html

    我们已在其他 TIA 设计中使用了 OPA858、但出现的噪声比模型预测的要多。  我们正在尝试多种方法、看看是否有任何东西可以帮助解决噪声问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    啊,谢谢你!  如果您想更多地分享您的设计和系统、我可以帮助您研究噪声成分和其他影响。  如果您需要分享原理图或其他信息、我们可以随时通过电子邮件进行联系以保护隐私

    我想问您测量的噪声量/级别是多少?   

    我会看这篇文章,谢谢你也!

    总的来说、我的团队和我很高兴为您继续使用 OPA858提供帮助。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    我刚才与我们的团队讨论过这个问题。  实际上、这里有一个对比不同的方法;由于该引脚实际上是不连接的、我们经常建议将 NC 引脚接地以实现屏蔽和减少电容。  数据表语言对将 NC 引脚的使用限制为"必须悬空"过于苛刻。  

    我之前的消息来自数据表和产品意图、但在实践中、良好的接地和隔离将对设计有所帮助。  由于存在 NC 引脚来改善噪声和电容耦合、因此在电路中添加接地残桩(GND 布线)可能有助于解决观察到的噪声增加问题。

    很抱歉给您造成的混淆、高速放大器是很复杂的。

    请将 NC 引脚连接到 GND 并继续您的设计;我很想听到有关改进的消息。   感谢您支持我今天的调查。

    此致!

    ALEC