This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:VBUS 和 GND 之间的短间距

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1427370/ina238-short-pitch-between-vbus-and-gnd

器件型号:INA238

工具与软件:

嗨、团队:  

VBUS 和 GND 之间的距离仅为0.2mm、当 VBUS 为80V 时、存在短路风险。 它是否符合相关标准?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA238可以处理高达85V 的 VBUS 电压、具有此引脚隔离。 您使用80V 应该不会有任何问题。

    此致!

    Holly