This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7101:MPN 需要 EOL 年份:LMC7101BIM5X/NOPB

Guru**** 1819880 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC7101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420010/lmc7101-need-a-eol-year-for-mpn-lmc7101bim5x-nopb

器件型号:LMC7101

工具与软件:

你(们)好  

此 MPN 需要 EOL 年份: LMC7101BIM5X/NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    LMC7101目前没有 EOL 计划、 因此没有 EOL 日期。  小卷带已经停产、不再生产、但其他两个型号(带有 x 后缀的 OPN)已开始供货并将继续投入生产。

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享确切的器件型号 如果没有当前的计划意味着...我们可以认为它在另外10年中是活跃的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将进一步研究该问题并与您联系。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前没有在  LMC7101BIM5X/NOPB 上实现 EOL 的计划。  我们不能提供任何特定的日期,当这将不再是真的 ,但这个设备的出货量相当大,我相信10年将是一个安全的假设。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复

    您能否分享  数据表中提到该 RθJA 的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    R θ JA 是我们封装团队提供的常数。 我们在我们的 TIPL 培训系列(位于功率和温度部分)中提供了一个培训视频、其中介绍了如何在下面的链接中使用此参数。 由于这是封装在热计算中使用的常量、因此没有条件需要共享。  

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    此致、  

    Chris Featherstone