This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:TLV9002的输出问题 μ A

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1426800/tlv9002-tlv9002

器件型号:TLV9002

工具与软件:

e2e.ti.com/.../_29522875_NTC_3575EF8D1F614B6D296EA65E_.pdf    

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据文档的设计 μ A、设计了一个利用PT1000测温度的电路、原理上基本是一样的。就是pt1000随着温度的升高组织变大、NTC随着温度升高、阻止变小。但是在测试的时候VOUT不等于压差乘以倍数、且整数段AD值的间隔差异过大。利用TINA仿真出来更不对了、把文档的图放上、也和查表数据不对应。这是为什么呢?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 RTD 在室温下的电阻是多少?

    TINA 仿真不起作用、因为 RTD 的电阻对于电路配置而言太高。  

    我们将此电路设计为可与具有以下参数的 NTC 配合使用:

    请尝试在 R (NTC)= 1.37k Ω 的情况下运行仿真。 如果仿真中一切正常、这样您就会得到 Vout = 1.65V。

    我们可能会修改电路设计、以适用于您的 RTD 范围。 我只需要了解 RTD 的最小和最大电阻值以及您希望它们关联的输出电压。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTD的最大阻值为2.12k Ω、最小阻值为1k。VOUT现在没有一个标准答案、在0.05 Ω 3.25范围内、且成线性。比如0度 Ω 100度对应1K Ω-1.385K Ω、100度 Ω 200度对应1.385K Ω-1.758K、200度 Ω 300度对应1.758K Ω、输出电压差值在0.6V以上。Ω-2.12K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供更多详细信息。  

    我们可以将其设计为在1k 至2.12k 范围内工作、并将输出调整为0.05至3.25V

    以下是300C 时的输出:

    以下是最小电阻时的输出:

    如果您对电路设计有任何问题、敬请告知。  

    此致!

    Jacob