This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401:增益太低(来自通告的增益)

Guru**** 2831705 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1423128/lmh3401-gain-too-low-from-the-advertised-gain

器件型号:LMH3401

工具与软件:

您好!

我正在考虑使用 LMH3401将单端信号转换为差动信号、以驱动 ADC

构建了一个测试电路、增益仅为约4dB、而不是标称的16dB

有人能帮助解谜语吗?

CM、输出和输入引脚的偏置约为电源电压的1/2、并且器件消耗正确的直流电流量。

谢谢。此致、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

     S2D 配置中通告的增益为16dB。 在上面的原理图中、我看到您仅使用一个输出桥臂、因此输出摆幅为一半、而您将失去6dB 的功率。 放大器的输出引脚(12、13)上也广播了增益。 串联电阻器 R1和 R2将进一步将信号衰减~6dB、因此您会看到16dB-12dB =4dB 的有效增益。

    此致、

    赫鲁日