This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV333:高侧分流运算放大器到单端 ADC 以实现成本优化的监控器

Guru**** 2768795 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1427446/tlv333-high-side-current-shunt-op-amp-circuit-to-single-ended-adc-for-cost-optimized-monitor

器件型号:TLV333

工具与软件:

大家好!

我的系统具有48V 输入和最大25A 的电流、如果我使用此电路获取这些值、是否可以?

https://www.ti.com/lit/an/sbaa353a/sbaa353a.pdf?ts = 1729192792070

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oben:

    负载为高侧、电流检测为低侧。 +15V 或+48V 无关紧要、除非1毫欧电阻打开。 然后是更大的 Rg  

    25A 是"大"25mV 输入、因此需要降低增益。 如果完整的 ADC 范围为27A、则增益应为5V/0.027=185.2、 因此将两个 Rg 增加到690k/185.2=3.73k;最接近的1%为3.74k

    如果1mil 欧姆确实开路、(48V - 5.6V)/3.74k = 11.3mA;刚好超过绝对最大值输入电流。 如果可能、可以走得更远。

    (48V-5.6V)/ 10mA = 4.24k;因此选择大于该值的 Rg。 然后根据要测量的最大电流范围选择射频电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ron!

    感谢您发送编修。

    我为 TLV333设计了3.3V 电压电源、将1.5k 欧姆电阻器设计为6.8k 欧姆、当我计算出最大 A 为32.52A。

    您认为这是正确的吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBEN、

    检查故障电流、(48V - 3.3V - 0.6V)/ 6.8k = 6.4mA 输入引脚电流(这将流向3.3V 总线、该总线必须吸收该电流);即在10mA 下。  3.3V /(690k/6.8k)= 32.52mV = 32.52A

    690k 是一个奇数值、680k 是更受欢迎的值。  3.3V/( 680k /6.8k)= 32.52mV = 33A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron

    因此680k 和6.8k 可以满足我的需求、对吧?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBEN、

    是的、这满足直流性能。