This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:PSpice 仿真

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1425263/ina180-pspice-simulation

器件型号:INA180
Thread 中讨论的其他器件:INA283

工具与软件:

您好!

我需要在 PSpice 中对 INA180A1、2、3和4进行仿真、但更新后的库中目前缺少该仿真模型。 为此、我直接从 TI 网页下载并导入 PSpice、后跟链接: https://www.ti.com/video/6162754989001
但它仍然无法正常工作。
PSSPICE 仍然 显示 相同的消息:

我不知道该如何修复它。

此致

Ivan Š Mahdík ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我在看这件事,会及时回应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伊凡、

    您是否能够确保在 PSpice for TI 软件中执行以下操作? 它们以 INA283为例、但对于任何器件都是相同的。

    将.olb 和.lib 文件导入您的项目目录。 将它们复制并粘贴到通用工程根文件夹中、然后将.olb 添加到设计资源/库中、将.lib 添加到 PSpice 资源/模型库中。  

    有时您不能右键单击"模型库" 来 添加.lib。 要解决该问题、请单击"Edit Simulation Profile"(编辑仿真配置文件)并导航至以下窗口、然后将.lib 文件添加到设计配置文件中。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彼得:

    非常感谢您的回答。  我按照你的步骤,但不幸的是问题仍然存在。



    BR
    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伊凡、

    您的屏幕截图仍然不显示 INA180A1.lib 已与"模型库"文件夹关联、如下所示:

    有时您不能右键单击"模型库" 来 添加.lib。 要解决该问题、请单击"Edit Simulation Profile"(编辑仿真配置文件)并导航至以下窗口、然后将.lib 文件添加到设计配置文件中。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的、我看到了。 我没有点击"添加到设计"、而是只点击"确定"。 所以,在这个时候它不起作用,为此我从设计中删除了零件,并重新启动 PSpice,但现在我不知道在库中找到零件:-(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伊凡、

    您能否在此处下载 INA180A1模型、并将.lib 置于工程目录中、然后按照上面步骤将.lib 与设计关联?

    此致!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在此处下载。 但它仍然不起作用:-(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伊凡、

    我在线下载了 INA180A3 pspice 模型、然后将.lib 和.olb 文件复制到新的 pspice 工程目录中。

    然后我将这些文件关联到项目。 通过右键点击"Library"、然后点击"Add file"来关联.olb。 浏览至 INA180Ax.olb。 要关联.lib、您需要单击"Edit Simulation Profile"图标、然后执行以下步骤。

    这应该是什么样的结束

    转至"Place Part"或点击"P"即可放置 INA180x。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peter