This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7220:由双电源供电的 CAN LMH7220

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7220, TLV3801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1421486/lmh7220-can-lmh7220-supplied-by-a-dual-power-supply

器件型号:LMH7220
主题中讨论的其他器件: TLV3801

工具与软件:

您好!

LMH7220是否可以由双电源供电(例如+-5V)? 因为我们需要+-2V 的输入范围。

我知道 LVDS 共模电压会是负值、但如果我在它上面施加交流 LVDS 并在 FPGA 侧恢复直流偏置、那应该没问题。

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 输入和输出电压范围会降低、但需要进行处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    感谢您的发帖。
    除非占空比相对接近50%、否则交流耦合 LVDS 输出效果不好。 当占空比变化时、电容器上的压降将发生变化、并导致输出振幅发生变化。  


    您能详细评论一下您的+/-2V 信号吗? 是全差动还是单端? 如果是单端、您是否会将比较器基准设置为0V? 我想可能有机会使用我们的 tlv3801、这并不明显  

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    如果有任何进一步的更新、请重新打开此帖子。