This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903输出状态

Guru**** 2504555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1427233/lm2903-lm2903-output-state

器件型号:LM2903

工具与软件:

我使用 Lm2903作为比较器、以实现短路保护。

我将在反相引脚上设置0.2V 的阈值、连接同相引脚的电流感应 IC 的输出范围为0至3.3V (0A 为1.25V)

然而、对于睡眠模式实现、电流检测输出的电源会在空闲状态期间关闭、从而使其输出悬空。  

LM2903在该时间的行为将是怎样的? 输出仍将是5V 或0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LM2903

    工具与软件:

    我使用 Lm2903作为比较器、以实现短路保护。

    我将在反相引脚上设置0.2V 的阈值、连接同相引脚的电流感应 IC 的输出范围为0至3.3V (0A 为1.25V)

    然而、对于睡眠模式实现、电流检测输出的电源会在空闲状态期间关闭、从而使其输出悬空。  

    LM2903在该时间的行为将是怎样的? 输出仍将是5V 或0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    5V

    假设 LM903电源电压为5V 且 GND、IN-为0.2V、且 IN+悬空、输入偏置电流流出 IN+、直到 IN+电压约为5V - 1.3V = 3.7V。 当 IN+接近3.7V、IN-处于0.2V 时、输出为高阻抗。 因此、输出端的上拉电阻器会将输出拉至高电平。

    如果 IN+不是真正浮动的、那么事情可能会有所不同。 IIB 是小电流。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monica、

    如果首选输出低电平(且输入低电平)、则在 IN+与接地端之间放置一个200k 或更小的电阻器。 通过200k 欧姆的最大500nA IIB 只会产生0.1V 电压;因此输出(和输入)电压将较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再加上 Ron 的注释、如果 电流检测 IC 关断意味着其电源实际接地(而不是悬空)、 ESD1将提供路径、使 LM2903输入偏置电流能够将其电压钳制在接近接地的位置。  在这种情况下、LM2903的输出 将被驱动为低电平(请参阅下文)、而无需在 IN+和接地之间添加电阻器。