This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA201:INA201

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA236, INA3221, INA232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1428876/ina201-ina201

器件型号:INA201
主题中讨论的其他器件:INA236INA3221INA232

工具与软件:

您好!

我通过 Idiada Applus 公司与您联系、以了解有关电流传感器(例如上述 INA236)的更多信息。


在电子部门、未来的项目越来越需要我们测量不同类型的电流值、即交流和直流电、低压以及高压。


我们在包含 ADC 本身的电路板上放置了一种传感器、尤其是 INA3221、我们的限制是最多只能测量1.6安培、我们需要最多能测量200安培。


什么器件可以满足这一目的、我们已经将 INA232作为一个选项、但我们真的不知道它在超出范围甚至损坏之前可以承受多大的电流。


是否有可能找到满足所有这些需求的 TI 传感器数据表?


希望您能帮助我们


此致

Pedro Martinez

Idiada Applus 工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您刚才提到了四种不同的器件。 它们都测量外部分流电阻器上的压降、因此要增大最大电流、只需降低电阻器值即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clemens。

    Pedro

    克莱门斯是正确的。 如果器件使用外部分流器、则  可以测量宽范围的电流。 您受到电阻器可以处理的电压和数据表中指定的总线电压的限制。

    通过在搜索栏中输入器件型号、所有数据表都可在 TI.com 上找到。

    单击此链接可以筛选规格并找到最符合您需求的器件: https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html

    此致!

    Holly