This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:电源电流范围

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901, LM2901B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1428199/lm2901-supply-current-range

器件型号:LM2901

工具与软件:

尊敬的 支持 团队:

数据表的第13页 RevX 显示了 LM2901的4个通道的电源电流。
在25°且 VCC =5V 时、典型值为:0.8mA、最大值:2.0mA。
在25°且 VCC =30V 时、典型值为:1.0mA、最大值:2.5mA。

它的范围是2.5倍。 在我们的实际测量中、26°和 VCC =24V 时、它是0.95mA。
实际测得的电源电流是否有效?
最大值是多少?

另外、LM2901B 的电源电流范围更窄。
区别是什么?

谢谢、此致、
由山浩明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuyama-san

    0.95mA 看起来是真实的。 对于 MAX、它将略小于2.5mA、请参阅图7-33以获得内插因子。  

    是的、由于现代工艺、设计和控制、LM2901B 的范围较窄。 如果 IQ 很重要、请使用 LM2901B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michallick-San

    感谢您的回答。

    在我们的实际测量结果中、Ta = 26°且 VCC = 24V、则是0.95mA。 但这是否意味着还有高达2mA 的 IQ?
    如果它们来自同一批次、变化是否很小?

    此致、
    由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、

    Unlikley 用于2mA 样品、但请记住、温度会改变 IQ。 即使在同一批次中、也可能存在显著差异。 如果我知道 LM2901的使用方式以及 IQ 的重要性、分辨率会快得多。