This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:输出波形不正确

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1427257/lm2902-the-output-waveform-is-incorrect

器件型号:LM2902

工具与软件:

尊敬的 E2E:

我们发现在使用产品期间存在超过10种 LM2902DR 异常输出波形的情况。

主要 问题 是 PIN14连续输出 A 高电平(接近12V)、无法通过 重启产品来消除。 故障再次出现。

但在我们进行 ABA 测试时、所有故障都消失了、无法再次出现。

SCH 和测试报告如下所示:

e2e.ti.com/.../LM2902waveform_2B00_impedance.xlsx

我们还应用了 FA 分析、并 在进行 TI CQE 分析后获得了8D 报告。 8D 报告显示 IC 没有问题。  IC 完好无损。
我们再次检查了焊接问题、没有发现任何明显的疑问。
我想问一下还有什么其他原因可能导致这种情况? 我们应该研究哪些方面?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    LM2902不接受低于接地电压的电压。 在 NG 引脚13上、电压低于地电压。 然而、引脚14输出是全高电平、正如它应该的那样。 CH4正常。

    引脚13过低、因为引脚1电压不正确。 引脚3电压明显高于引脚2电压。 因此引脚1应处于高电平。  确保直接测量 LM2902引脚上的电压、以确保引脚路径良好。

    FA 报告的 QEM 编号是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    此 FA 报告的跟踪编号为:CPR241107921

    报告编号。 是:QEM-CCR-2409-01037

    是的、我们同意您的分析。 根据测试波形、IC 的 ch1和 ch4都 是正确的。

    但在相同的外部条件下、我无法弄清 CH2的输入信号为何不同、从而使 CH1失去了风扇载波信号并变成了一个接近恒定的低电平。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道2有很多直接容性负载。 这很容易导致不稳定。 引脚7是否有小信号或大信号振荡或过度振铃?

    基于我认为引脚1不正确的波形。 这就是我建议直接在器件桥臂上查看信号的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的描述中有错误。
    它应该是:

    "但在相同的外部条件下、我无法弄清 PIN2输入信号为什么不同、因此引脚1失去了风扇载波信号并成为了一个接近恒定的低电平。"

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确实 直接查看了器件桥臂上的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy

    如果您的板具有 Excel 文件中显示的电压、则保持其完好无损、直到发现此问题。

    使用 DMM 而不是示波器来获得更准确的直流值。 获取5个绿色节点的直流电压。  

    有了足够的数据点,就很容易找到原因。