This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401-Q1:汽车激光雷达配置申请

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3244, THS4541-Q1, LM5158-Q1, OPA859, OPA855, OPA859-Q1, OPA855-Q1, THS7530-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1427621/lmh32401-q1-request-for-automotive-lidar-configuration

器件型号:LMH32401-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA859OPA855、ADC3244 、LM5158-Q1、THS4541-Q1 OPA859-Q1OPA855-Q1THS7530-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户正在寻找具有 TIA、ADC、APD 驱动器和功率器件的汽车激光雷达配置。 下面的附件中有他们的 APD。 敬请告知我们汽车激光雷达应用中完美的 TIA、ADC、APD 驱动器和功率器件。  

e2e.ti.com/.../s16786_2D00_0515wm_5F00_kapd1091e.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

     感谢您的提问。 客户是否需要集成式 TIA 功能、例如集成式环境光消除? 或者、将电压反馈放大器用作 TIA 的分立式解决方案也可行吗?

    此致、

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    首先、我参考其 APD 规格和 OPA855的应用、推荐了以下分立式解决方案(OPA855和 OPA859)。 有什么问题吗?  

    LM5158-Q1 (APD 电源)-> APD -> OPA855-Q1和 OPA859-Q1 -> THS4541-Q1 -> ADC3244  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

     我不认为这项建议有问题。 我唯一建议的变化是、如果他们需要可变增益全差分放大器、则可以使用 THS7530-Q1。 由于 MPPC 具有广泛的输出电流、具体取决于其入射光。  

    谢谢!

    SIMA