请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA211 工具与软件:
您好!
我想过滤从 ADC 差分输出到 SE 的信号。
我发现您的模拟应用期刊( AAJ 2009年第3季度的第37页)介绍了在差分放大器中实现的 MFB 配置。
Im 不确定是否正确。 在原理图上似乎没问题、但是当我使用 SPICE 进行仿真时、结果会不同。

我曾尝试调查过该问题、发现意外行为是由同相侧的 GND 连接引起的。 我尝试了2个不同的配置,似乎工作正常,并给出基本相同的结果,但我不知道他们。 在这里、您可以找到我的解决方案与 TI 的解决方案进行比较:


你能否请我与你的工程师联系,讨论这个问题,并深入讨论弹劾?
谢谢!