This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG101:是将 LOG101替换为 LOG114的好主意

Guru**** 2796695 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG101, LOG114, LOG200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1427722/log101-is-good-idea-replace-log101-to-log114

器件型号:LOG101
Thread 中讨论的其他器件: LOG114LOG200

工具与软件:

正如我在标题中所说的、我考虑取代 LOG101。 它是如此之旧 IC、我认为未来可能会停产。

我考虑 LOG114。

这个想法值得吗? 请在符合条件之前给我答案。

1.新 logamp 的温度范围必须等于或大于 LOG101。(我混淆 LOG114的温度范围是0 ~ 70或-40 ~ 85。 我遵循什么温度系数?)

2.与 LOG101类似的新型对数放大器的价格应尽可能类似。

3. 与现有 LOG101有哪些相同的行为?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seong Jae、

    即将推出的 LOG200 (预发布)和 LOG114 (已发布)是可能令人感兴趣的较新对数放大器、尽管这些器件不是 LOG101的引脚对引脚完全替代产品、但提供了类似的功能。 LOG114正在生产中、而 LOG200处于预发布状态、预计将于2024年最后一季度后期投入生产。

    LOG200是一款高速精密对数放大器、具有集成光电二极管自适应偏置、两个电压基准和辅助运算放大器(当前处于预发布状态)。 LOG114是一款精密高速对数放大器、具有2.5V 基准和辅助运算放大器。  请参阅以下链接:

    www.ti.com/.../LOG200

    https://www.ti.com/product/LOG114

    以下是 LOG200、LOG114和 LOG101之间的比较表的链接

    如上表所示、这些器件的传递函数、比例因子和规格存在差异。  LOG200具有0至+85°C 的温度范围以及-40°C 至+125°C 的扩展温度范围。

    如果您想让我们查看您的 LOG101原理图、请发布原理图、并提供有关此应用中需要测量的电流范围以及系统的关键性能规格的信息。  我们很乐意查看/提供建议、

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    1.所以 LOG114的温度范围是0 ~ 70? 根据数据表、它的-40 ~ 85可能数据表写错了?

    2. 扩展温度和规格温度的含义是什么? 是否测试了规格温度?

    使用的 LOG101对光电二极管电流信号进行对数放大、可在0 ~ 70的温度范围内工作。 因此,LOG114不能满足我的要求。 也许 LOG200是我认为最好的选择。

    我想为您展示一些原理图、但我不想让其他人开口...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seong、

    尽管 LOG114 (2007年发布)在 -40°C 至+85°C 下运行/工作、但 LOG114精度最小/最大规格仅针对-5C 至+75C 的环境温度范围指定、如第3页到第6页的电气特性表所示。 因此、出于实际目的、LOG114数据表仅提供了  5C 至+75C 范围内的性能保证。

    LOG200是一款较新的器件、数据表提供了0°C 至85°C 温度范围内的最小/最大性能规格、以及扩展温度范围(-40°C 至+125°C)内的最小/最大性能规格。  

    有一点需要注意、在+85C 以上的环境高温下、光传感器上的漏电流通常成为主要的误差源和限制因素;限制了测量低电平光电二极管电流的能力。  因此、许多光电二极管数据表都规定了光传感器二极管的性能仅在-40C 至+85C 的有限温度范围内。  

    如您所见、LOG114和 LOG200均涵盖了 整个0C 至70C 温度范围、而不存在性能问题。

     我很快会通过 E2E 私人消息与您联系、以便您能够通过私人对话分享您的原理图和应用详细信息。  

    谢谢、此致、

    Luis