This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:标记

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1428489/lm339-markings

器件型号:LM339

工具与软件:

您好!

我有一位客户希望对封装标记做出一些澄清。

4-1中提供的图像和书面说明均表明客户应期待 .  

是否存在客户会收到未填充点标记(即、一个圆圈)的情况? 而不是一个填充的圆? 它们是否可以互换?

他们还想知道第4个要点中是否有 可用于与标记器件进行比较的字符集? 谢谢!

 
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    如示例所示、它可以是螺旋圆、也可以是"普通"、简单的空圆或圆形填充点。

    这取决于装配现场激光笔的功能。 这些器件装配在多个组装场地、并非所有地点都有相同的激光打标设备。

    TI 规格是在引脚1位置有一个特定类型的圆圈(填充或不填充)。 从我看到的、右侧显示的螺旋是最常见的。

    如果这是用于光学检查、我建议检查时应同时考虑填充的圆和空白的圆。 那里会有"某事"...