This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:为什么只有一个芯片可以正常工作、而其他芯片可以工作##39;t?

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1426817/pga309-why-only-one-chip-can-work-normally-while-the-others-can-t

器件型号:PGA309

工具与软件:

我有一个 PGA309板(称为 oriBoard)、是由我的同事制作的。 它可以正常工作。 原理图如下所示。

我使用 EERPOM 中烧坏的相同 bin 文件制作了2块具有相同原理图的电路板、下面提供了该原理图。

但我2个板的 Vout 始终为0、Vexc 为3.4V。 虽然此 oriBoard  可正常工作、并且在加电时 Vexc 从3.4V 降至2.6V。

但如果我交换 PGA 309芯片在我的板和 oriBoard 之间,我的板工作正常, oriBoard 有相同的表象。

因此、只有 PGA309芯片才是问题所在。

我从其他平台多买了2块芯片、但也不能用。

请提供帮助。

 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/readback.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Feng、  

    您是否可以重新附加.txt 文件、我认为它可能已损坏附件:  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feng、

    以下是一些可能性。   

    1. 您可能购买了假冒器件。  也就是说、正常工作的原始设备是合法设备、而不是 假冒设备。  以下是 TI 关于反假冒器件的政策:  质量政策-程序/反假冒 .  请注意、您需要从"授权来源"获取设备。  TI 在政策中列出了授权的来源。  如果合格和不合格器件的标记或封装不同、则它们可能是假冒的。
    2. 损坏设备。  此问题可能是在组装过程中发生的。
    3. 硬件在不良测试和良好测试之间的配置不同。  是否所有输入/输出连接都施加了相同的电压?
    4. 在器件不能正常工作的情况下、是焊接问题(这似乎不太可能、但这是可能的)。

    PGA309没有任何永久性用户可编程存储器。  所有配置均存储在 EEPROM 中。  因此、您应该能够交换良好的 PGA309器件、并且除了很小的精度差异外、没有任何差别。  在您的情况下、电压基准确实正确开启。  通常、假冒器件是重新标记的低成本器件。  例如、一个低成本运算放大器器件可以被重新标记为一个像 PGA309这样的器件。  不过、如果是这种情况、您将无法获得正确的电压基准、因此这会降低假冒产品的可能性(但不是不可能)。   

    我知道以上评论没有直接回答你的问题。  我建议再次尝试更换好设备和坏设备。  如果问题按预期移动、您可以放心、这不是焊接问题或配置问题。  这种情况下只会导致器件损坏或假冒、

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caro Walter:

        文件正确、由于".bin"文件无法上传到论坛、我将其更改为".txt"。 请将后缀更改为".bin"、然后使用 UltraEdit 或任何十六进制文件软件以十六进制文件的形式打开该文件。

        数据如下:

       此致。

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

        我从一个可靠的分销商处购买了这些器件。  我还从另一个经销商处购买了另外2个设备,并试用了它们,它们具有完全相同的现象 Vexc=4.3V 和 Vout=0V。  我认为器件都是假的可能是零。

        我换了芯片,但只有原来的器件工作,上电后 Vexc 会从4.3V 下降到2.6V ,因为 EEPROM 文件配置为 Vexc=0.83*Vfb Vref - 0.166*Vfb。 因此可以排除焊接问题。

        我认为校验和可能出错、从而使 Vout 为零。 但原始器件和其他器件使用相同的 EEPROM。

        我不知道发生了什么。

        此致。

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feng、

    我知道这些都是假冒器件、这种可能性很小。  但是、PGA309没有用户可访问的非易失性存储器。  所有编程信息都存储在 EEPROM 中。  如果将正常工作的编程模块上的 PGA309替换为其他模块 但功能正常 PGA309、该模块将具有相同的功能。  精度差异将会非常小、除此之外、器件的功能将相同。  以下是德州仪器(TI)的授权经销商。   您是否使用了下列授权供应商之一?  您能否拍摄好设备和坏设备的照片?  根据您的注释、唯一的变化是 PGA309器件。  您能否确认您没有更改任何其他内容?

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

       我发现问题并解决了问题。

       EEPROM 配置文件是由我的同事给出的、配置参数不合理。

       Vexc = 4.3V - 0.166*Vfb。 只有 ORI 芯片工作正常。

       我已经更改为  Vexc = 4.3V、以及一些其他参数。 现在、所有芯片都正常工作、并且完全相同。

       此致、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feng、

    我很高兴你能解决这个问题。

    此致、艺术