This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:有关 THS3491的问题

Guru**** 2501295 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1428327/ths3491-question-about-ths3491

器件型号:THS3491

工具与软件:

您好:

关于 THS3491的使用、我有一些问题要问。
1.在无限条件下, THS3491的最大输出功率是多少?
2.如果 RL=100欧姆,单电压电源30V、频段0~30MHz、HD2/3不考虑,最大功率输出是多少?
3.对于上面的第二项,如果实际线路阻抗是100欧姆,需要更高的输出功率,是否可以用变压器进行阻抗变换以获得更高的输出功率?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    这是一个有点难回答的问题、因为它将取决于许多因素。 此类应用需要考虑的问题是器件在驱动给定负载时的内部功耗。 如果用力按压足够大、此功率耗散将导致器件发热、并可能导致热关断。 散热器的布局和使用对于 THS3491等大功率器件至关重要。 对于100欧姆负载、从直流角度来看、通过负载的最大功率将是输出端的最高电压、在30V 单电源配置中、该电压大约为28.5V。 这将耗散大量功率、但假设其环境温度低于~75C、则它应仍处于器件的结温范围内。 关于第三个问题、我不知道有人问什么问题。 是否可以提供更多详细信息?

    此致、

    Ignacio