This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:用作源跟随器来驱动高容性负载

Guru**** 2507955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM6172, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1427887/ths3491-to-be-used-as-source-follower-to-drive-high-capacitive-load

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件:LM6172

工具与软件:

我在现有设计中将一个 DAC 后跟电压反馈放大器 LM6172、该放大器将利用大约60 pF 的容性负载驱动20 kHz 信号。 我需要更新设计、以便在25MHz 频率下驱动400 pF。 我的问题是、是否可以 将 LM6172替换 为 TH3491等高速电流反馈运算放大器、以获得约100 mA 的驱动、因为 TH3491的压摆率也更高。 TH3491是否可以用作源极跟随器缓冲器、因为电压反馈和电流反馈之间的差异不能确定。 电流反馈是否需要在 DAC 输出端使用某些转换器电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Trushal、

      这是电压/电流反馈放大器之间差异的一个很好的观察结果。 您可以将 LM6172替换为 THS3491、但使用开关时、架构不同、如果使用差分端 DAC、则会导致阻抗不同。 与电压反馈放大器不同、电流反馈放大器在反相引脚上具有低内部阻抗、在同相引脚上具有高内部阻抗。 这种阻抗差异需要付出额外的努力来匹配任一输入。

      如果您不将 THS3491用作差分放大器、则不会出现这个问题。 如可用、您仍可使用此器件、但需要调整每个路径上的阻抗。 以下是有关上一个将 THS3491用作后置 DAC 放大器的问题的更多说明: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030531/ths3491-use-as-post-dac-amplifier

     如果您不受成本或空间限制、最简单的解决方案是继续使用 LM6172、然后添加 THS3491以驱动400pF 电容。 否则、 如果我们知道 DAC 阻抗、我们可以帮助平衡 DAC 输出的阻抗。  

    谢谢!

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    这回答了我的问题。 我的 DAC 输出是单端的。

    谢谢!

    Trushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Trushal、

     借助单端输出、您可以使用同相输入。 另外、我忘了提及的是、如果您在 LM6172上使用反馈电容器。 该反馈电容器将使电流反馈放大器不稳定。 如果您不使用此设计、则可以继续设计。 此外、电流反馈放大器需要一个反馈电阻器来实现稳定性、即使在单位增益下使用时也是如此。  

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、是的、这真的很有帮助。 谢谢。