This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2810:数据表检查中的参数

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1429197/opa2810-parameters-in-datasheet-check

器件型号:OPA2810

工具与软件:

TI 人好

数据表中未提供两个参数。 您能给我一些建议吗?
1、随温度变化的开环增益
2、共模电压输入范围

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪、您好!

      OPA2810在10V 和24V 电源差分电压下列出了相应的规格。 输入共模电压和开环增益都可以在参数表中找到、并且两个电源电压具有相同的值 (第6页和第9页)、这意味着在建议的工作条件下、这些规格不受电源电压配置的影响:  

      

    谢谢!
    SIMA