This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2387:OPA2387 PSpice 仿真问题

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2387, TINA-TI, TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1428504/opa2387-opa2387-pspice-simulation-issue

器件型号:OPA2387
主题中讨论的其他器件: TLV906XTINA-TITLV9064

工具与软件:

您好、TI 技术支持团队:

你最近过得怎么样?

我们将使用 TI TLV9064IRUCR 四路输出 OA 和 Nexperia N 沟道 MOSFET PMZ290UNE2

作为新医疗设备开发的控制电路。

 

它在+25 C 下工作正常、但是在温度节流测试期间、从+25°C 到+50°C、会有很大的漂移

 

TI OPA2387零漂移 OA 会帮助解决输出电压漂移问题吗?

您是否具有任何低热系数 N 通道 MOSFET 来替代 PMZ290UNE2?

 

我们正在尝试 使用 TI OPA2387运行一些 PSpice 仿真。

但瞬态仿真将在仿真期间暂停。

 

随附了 PSpice 原理图和测试设置、供您参考。

 

您能帮助我们尽快找出使 OPA2387瞬态仿真正常工作的可能原因和解决方案吗?

感谢您的帮助!

Shane Lee

高级硬件工程师

Willow Laboratories | 15750 Alton Pkwy | Irvine, CA 92618-3825.

Main 949.679.6100 | Direct 949.614.8929  

电子邮件: slee@w-labs.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、

    让我首先说、PMZ290UNE2的 TC 在从+25°C 到+50°C 的温度节流测试期间不应引起漂移问题、因为只有其栅极才会看到变化。  

    我认为问题是、您可能要尝试在没有电流偏置 NCH 输出晶体管的情况下操作电路。 当 Vin=0时、Vout3=0并且 NCH 中没有电流流动时-请参阅下文。

    因为 NCH 无法灌入电流、所以在 Vdc=0左右施加100mV 的输入正弦信号会导致输入正弦信号的负一半失真 Vout。

     在 Vdc = 200mV 且交流信号为100mV 时 、偏置 VG1输入导致最小 Vin 为6.57mV、AM1输出电流为657uA (6.57mV/10 Ω)偏置 NCH 输出晶体管-见下文。

    使用 TLV906x 时同样如此-请参阅下文。

    如果您需要进一步的帮助、请指定您看到问题的确切条件(如果与我在此处的假设不同)。

    下面我附加了 TINA-TI 原理图、用于您自己的仿真。   

    您可以使用以下链接下载免费的 TINA-TI 副本: https://www.ti.com/tool/TINA-TI?keyMatch=tina-ti&tisearch=universal_search

    e2e.ti.com/.../Shane-TLV906x-circuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marak:

    感谢您对当前 PSpice 仿真设置和结果的评论和建议!

    我们已修改了原理图和激励、并获得了以下波形。

    负载的最大电流是120mA 恒定电流。

     

    我们需要比较 TI OPA2387零漂移 OA 的热扫描结果

    使用标准低成本 TLV9064 OA、以5C 阶跃运行热 SACN (温度范围为+25 C 至+50 C)。

     

    随附2个 PSpice 原理图和2个波形、以供您参考。

     

    它们看起来没有太大差异。

     

    我们怎么看零漂移与标准 OA 之间的区别?

     

    谢谢!

    Shane Lee