This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AFE031-DF1:在与 launchxlf28379d 的电力线通信中使用

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1428228/boostxl-afe031-df1-using-in-powerline-communication-with-launchxlf28379d

器件型号:BOOSTXL-AFE031-DF1
Thread 中讨论的其他器件:AFE031

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

在 TB2 (afe031的输入)、我提供的电压为10V、但它仅接受3.4V

 我在 Launchpad 上未安装时进行了测试、我得到10V 的电压和3.3V 的降压输出。 但是、当我将其安装在 LaunchPad 上时、它仅接受3.4V 的输入电压和1.7V 的降压输出。 我能知道原因吗?

我甚至尝试过重置、但未重置。

上一个问题中存在错误。 我又问了一遍。

将 C2000 与 AFE03x 连接:B-FSK 示例我已经对此进行了研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yerra、

    我能否确认我的理解程度?

    您在工作台上看到 booster pack AFE031电路正常运行。  连接到 launchpad C2000时、Booster Pack 上的电源电压轨不正确?

    根据我的理解、Booster Pack 为 Launchpad 以及 AFE031电路提供电压电源。  您能否确认您已将 Booster Pack 正确连接到您的 C2000 Launchpad?  您的 C2000 Launchpad 是否正在运行并接收正确的电源电压?

    此致!

    ALEC