This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE2140:JFE2140差动放大器增益计算

Guru**** 2812755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1429652/jfe2140-jfe2140-differential-amp-gain-computation

器件型号:JFE2140

工具与软件:

参考图9-10并使用 JFET 共源极电压增益公式(gm * Rd)/(1 + gm Rs)、我计算出增益为30 (=~30dB)、其中图9-11显示增益约为13db。  我缺少什么?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "Rd"值的计算方法是什么?  增益不是由实际电阻器"rd1"设置的-它是 Rd1、2和 R1、2的并联组合。  因此、计算中的实际 Rd 值应约为857欧姆。

    当我使用 Rd = 857、gm = 0.01和 Rs = 50时、可获得5.7的增益、大约为~15dB。  我要将2dB 的差异归因于 gm 的值。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike -非常感谢他们的回应,非常乐于助人,非常感谢!

    我用错的路,也是错的通用汽车,现在都好了。  谢谢!