This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:使用发射极跟随器时的稳定性

Guru**** 2804835 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA2192, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1429093/opa192-stability-using-emitter-follower

器件型号:OPA192
Thread 中讨论的其他器件: OPA2192TINA-TI

工具与软件:

我正在尝试确定下面的 OPA192电路在插入发射极跟随器和基极电阻器时是否稳定。

此应用用于驱动电阻负载、支持最高60mA 的电流。 为实现电容隔离、添加了一个基极电阻器、但不确定这是否足够。

我找不到 tina ti 的运算放大器来 模拟 ckt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    R126将电容与输出隔离。 但是、反馈受电容的影响。 0-10V 可能会穿过具有电容的电缆。  

    可以添加额外的电容器(请参阅下面的)以支持更宽的电容范围。 如果 R105反馈路径的滞后过大、新电容可反馈低相位损失反馈。

    可在此处下载 TINA OPA2192文件。  https://www.ti.com/product/OPA192#design-tools-simulation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、感谢您的回复和信息、尤其是关于电缆电容的回复和信息。

    我能够使用我发布的电路修改 TINA-TI 参考模型来运行仿真。 仅供参考、我们有采用此电路的原型板、因此 在 基座和反馈电阻器之间放置电容器 更容易返工。 对电容进行建模(如您标记)可在680pf 左右提供出色的相位裕度、但在10Hz 后开始滚降输出。

    我不明白的是如何使用仿真工具可靠地确定具有良好的相位裕度以实现稳定性。 例如、在反馈电阻器上放置一个0.1uf 电容器可提高相位裕度(~60度)、而瞬态响应会显示严重的振荡。 我添加了 Tina-TI 文件。 如果工具中有设置使用不当、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../OPA2192_5F00_ckt.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    如更改、这将通过具有最大正向增益带宽而没有增益峰值的进行仿真。 供参考:增益峰值表明出现振荡或高频振铃。

    e2e.ti.com/.../OPA2192_5F00_ckt2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、感谢您调整文件。 即使在高电容负载下、这似乎是最佳的补偿方法。  

    感谢您的帮助!