This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376:DAC 控制的电流源。

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430005/opa376-dac-controlled-current-source

器件型号:OPA376

工具与软件:

您好!

我将根据 TI 的文档设计电流源

我的 VDAC 为3.3V、Iout 为20mA。

未获得所需的电流

我想知道我在哪里做错了。

e2e.ti.com/.../DAC_5F00_CS.TSC

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电流对于您的电阻值是正确的。 要获得3.3V 输入的20 mA、R3必须更小。 您使用了哪种公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于322欧姆的 R3、您得到的正确 IOUT 为4mA 左右-如下所示。

    要获得20mA IOUT、必须使用以下公式: AM2*R2 = IOUT*R3、其中 AM2=AM1*BETA/(Beta+1)

    这将产生约65欧姆的 R3 -如下所示。

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_CS-edited-by-Marek.TSC