This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:输入电压范围和电源电压范围

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1429700/iso224-the-input-voltage-range-and-power-supply-voltage-range

器件型号:ISO224

工具与软件:

大家好、团队成员:

通常、放大器输入电压范围受电源电压范围限制。 但 ISO224数据表介绍了当 VDD1为5V 时、输入电压范围可高达±12V。 为什么? 芯片有专门的设计吗?  

如果输入电压范围是±12V、我只能在 VDD1中施加5V 的电压吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    该器件中有一个电荷泵可实现该功能。