This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4041-Q1:THS4041-Q1

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1428981/ths4041-q1-ths4041-q1

器件型号:THS4041-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在寻找具有以下规格的高速运算放大器。

VIN=5V 至30V

压摆率=100V/us 至300V/us

认证=汽车

输入电流= 100mA

共模电压= Vin  

提前感谢您。 请提供器件型号建议。

谢谢!

Suma D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suma:  

      如果 Vin 无法通过电阻输入网络从30V 衰减到放大器、则链接到 Thread 的输入网络将能够正常工作:THS4041-Q1。  

      客户是否需要放大器输出端的30V 电压(需要大于30V 的电源电压)、或者输入端的电压是否衰减到小于 12V 或5V?  

    谢谢!
    SIMA