This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351-Q1:输入滤波器设计问题

Guru**** 2385600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1429585/amc1351-q1-input-filter-design-question

器件型号:AMC1351-Q1

工具与软件:

第8.2.2.1节(如下代码段)讨论了隔离器输入滤波器的设计要求。

 

  1. 这句话是为了设计输入滤波器、使截止频率大于2MHz?
  2. 在设计输入滤波器时是否需要考虑隔离器的输入电容?

 

感谢您提供的任何信息!

 

此致、

- Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您的提问。

    截止频率应该是2MHz。  

    2.否、在设计输入滤波器时、输入电容不应该很大。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVA、感谢您的响应、对于我们的应用来说、这是一个好消息。  

    不确定这是否也在列表中、但也许值得注意的是、未来版本的数据表中第一段指出:"电阻分压器的阻抗非常高、以至于在 IN 引脚上添加滤波电容器会将信号带宽限制到不可接受的低限"、然后下面的项目符号指定了滤波器截止频率的"至少"值。 对我来说、所有这一切意味着截止频率的下限而不是上限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    很高兴我能提供帮助! 感谢您的反馈。  

    此致、

    EVA