This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:IBIS 模型请求

Guru**** 2507815 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1259, PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1414002/pga280-ibis-model-request

器件型号:PGA280
主题中讨论的其他器件:ADS1259

工具与软件:

大家好、我正在寻找器件型号为"PGA280AIPW"的 IBIS 模型来分析一些外设布线、确保信号完整性、感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    遗憾的是、我们不为组件提供 IBIS 模型。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 。 我在同一 SPI 总线上的另一个器件的 IBIS 模型(ADS1259QPWRQ1)、已从  ADS1259产品页面下载。  我是否可以假设  PGA280上的 SPI 驱动器/接收器 足以使用与 ADS1259相同的模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    您也许可以重复使用 ADS1259 IBIS 模型在同一条 SPI 总线上进行信号完整性分析、但假设 PGA280和 ADS1259的 SPI 驱动器/接收器特性相同则存在风险。  虽然两个器件都支持 SPI 通信、但 PGA280能够处理更快的时钟速率(与 ADS1259的8 MHz 相比、时钟速率高达16 MHz)。  

    除了 SPI 接口和 GPIO 之外、PGA280还属于模拟器件、我们不为其制作 IBIS 模型。  如果您需要有关 PGA280 SPI 协议 或特性的更多信息、请参阅 PGA280数据表的电气特性部分 以及应用手册"PGA280通过 SPI 通信"。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、当 IC 具有模拟器件和数字器件的组件时、我不明白您需要在两者之间画线。 为什么为模数转换器(如  ADS1259)提供 IBIS 模型、而不为数字可编程放大器(如 PGA 280)提供 IBIS 模型? 应为任何能够进行串行通信的 IC 提供 IBIS 模型。  在使用 IBIS 模型的工具中运行仿真时、参考此数据是没有用处的。 我们如何为该组件创建 IBIS 模型?  

    其他人也一直在寻找这个 IBIS 模型!  PGA280:IBIS 模型-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben、  

    对这些器件的支持将很快过渡到一个新的团队-由我负责。  

    您能说明一下 IBIS 模型的用途吗?
    主要关注点是什么?  
    什么仿真器用于 IBIS 模型?

    我在线找到以下资源:  

    如果有足够的商业案例、我们可以考虑使用上面列出的 T2B 资源为 PGA 创建 IBIS 模型。  

    祝你一切顺利!
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 ! 我们将使用 Siemens HyperLynx 来分析开关信号的信号完整性以及开关信号引起的任何耦合效应。 在 IBIS 模型中、我们关心的主要是开关信号的驱动器和接收器(例如 PGA280中的 SPI 接口)。  

    感谢您的浏览!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、  

    谢谢您让我知道。 我将在内部进行讨论、看看我们能向您提供什么。

    考虑您的项目时、该 IBIS 模型的合适时间表是什么?
    考虑到这对我来说是一项新任务... 四分之一就足够了吗? 由 EOY 完成?  

    祝你一切顺利!
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、您的此申请有任何进展吗?  至于时间表、最好尽快。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、  

    尚未对 IBIS 模型进行更新。 由于我继续逐步增加这些器件的数量、到第二年才可能准备就绪。  

    有了这个主题后、我会发布有关该主题的更新。  

    祝你一切顺利!
    Carolina