This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300EVM:不同连接的 DGND 和 GND 输出信号

Guru**** 2766325 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR305, TIPD155, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1429517/xtr300evm-different-connection-dgnd-and-gnd-output-signal

器件型号:XTR300EVM
主题中讨论的其他器件:XTR305TIPD155XTR300

工具与软件:

我要用 XTR305设计一个新的电路板(因此是输出电压或电流)、因此我对原理图基准感到困惑。 我注意到、在某些电路中、连接 GND OUT 端子块连接至 Ian -、而在电阻连接 Iain -之后、部分电路连接。 我将使用 TMUX 来选择信号电压/电流或脉冲到输出。 我的问题是:我应该将输出 GND 连接到 Iain -还是连接到电阻器(5.1k)? 为了在输出中获得更佳的分辨率和低噪声、最好也对 GND?进行多路复用。

1) 1)此数据表中的第一张图片: https://www.ti.com/lit/ug/tidu434/tidu434.pdf?DGND=1729767620555&ref_url=https%253A%252F%GND 252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIPD155 (已连接输出 ts)

2) 2)相同数据表中 的图3 https://www.ti.com/lit/ug/tidu434/tidu434.pdf?DGND=1729767620555&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIPD155 (电阻器5.1k 后的 ts (靠近 Iain-引脚)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierpaolo:

    是的、我发现在您提供上述链接的 TIPD155 (TIDU434)参考设计用户指南的方框图上存在差异。

    下面是参考设计网页、其中包括所有文档以及支持原理图和 PCB 设计文件的链接。

    https://www.ti.com/tool/TIPD155#tech-docs

    完整的原理图 pdf 文件显示了在端子块上进行 GND 连接时的预期连接。  在3线变送器应用中、负载电阻通常以同一 XTR300变送器 GND 为基准。

    原理图文件链接:

    下载现成的系统文件、加快您的设计过程。

    谢谢、此致、

    Luis