This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:在馈送到 ADS1291之前、使用 INA333进行信号放大

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, ADS1291, OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1429639/ina333-signal-amplification-with-ina333-before-feeding-to-ads1291

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: ADS1291、 OPA2333

工具与软件:

我不是一名电路设计人员、但我目前正在强大的团队大力鼓励下构建一个电路、所以我可以好好利用一些帮助。

这很有挑战性,但我决心给它最好的射门。

我计划在将输入信号馈入 ADS1291芯片之前使用 INA333来放大输入信号。

这两个电极将放置在耳朵附近、信号特征与 EEG 类似、但我并不专门尝试测量 EEG。

我想首先测试 INA333放大器。 一个 INA333、一个试验电路板、一个电源和一个示波器、 我计划测量 VOUT。

可以有人查看此电路配置是否正确吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Won-Pyo、欢迎来到 TI e2e 论坛。  

    R5底部应该接地。 C1顶部应为引脚 U1引脚5。   U2引脚3应连接到 U1引脚5、而不是 U1引脚2。   U2引脚2和引脚3理想情况下需要一个1.65V 的直流偏置电压。 "电极"源的预期阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Won-Pyo、

    您还将需要使用运算放大器来缓冲基准电压(引脚5)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Won-Pyo、

    请允许我总结一下可能的应用。  

    下图展示了 INA333内具有指定增益和输出信号的线性操作。 输入信号当前未定义。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    这里是 Tina 仿真。

    e2e.ti.com/.../INA333-EEG-10252024.TSC

    以下是需要注意的几件事:

    1.由于应用使用3.3VDC 的单电源轨、因此需要使用1.65VDC 或类似的固定 VCM 电压上的输入信号。

    2. Vref 引脚5需要连接到低阻抗源(具有支持拉电流/灌电流的节点)。 模拟使用 OPA2333来实现这一点。 可包括带隙基准电压源(例如、 REF35 或相似器件)在内的其它稳定基准。  

    如果输入信号悬空或缺少到 GND 的输入偏置电流返回路径、请阅读数据表中的以下部分。  

    4、增益= 11V/V 并优化了输入和输出电压摆幅,输入差分电压范围约为 ±140mV。 INA333的 BW 略低于35kHz、这对于 EEG 等应用而言是可以接受的。  

    5.您可以在输入端实施额外的差分和共模滤波器,如果需要应用,请参阅下面的链接。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou115c/sbou115c.pdf?ts = 1729886939595&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~使用了银电极、因此预计阻抗约为5k Ω 20 kΩ。 由于我们要处理 EEG 信号、因此可以预测输入信号范围为几十到几百毫伏。 使用2到3个运算放大器(每个电极一个)可能是有益的、因此我将进一步研究这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我想我需要多了解一些基本原则、才能充分掌握。 我将安装 TINA 软件并执行仿真。  我将回顾各种参考文献、以便实现将两个电极输入信号(银电极和 EEG 信号)转换为两个放大信号的基本目标。