请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPAMPEVM-PDIP 工具与软件:
请根据以下规格建议过滤器。
参数 |
低通 |
环路滤波器阶数 |
第3次 |
编号 |
LC (T 型) |
编号 |
LC (T 型) |
通道数 |
1. |
中心/截止频率 |
135MHz (截止) |
衰减值 |
25dB @ 300MHz ~ 450MHz |
电阻-通道(欧姆) |
0.05. |
进行了测试 |
上午2:00 |
平均值 |
C = 100pF |
ESD 保护 |
否 |
工作温度 |
-40°C ~ 85°C |
应用 |
移动器件的数据线路 |
电压-额定值 |
50V |
安装类型 |
表面贴装 |
此致、
Nishalini Baskaran