This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:芯片应用问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1428736/ths3491-application-issues-of-chips

器件型号:THS3491

工具与软件:

无限制条件下 THS3491的最大输出功率是多少?
2.如果 RL = 100欧姆、单电源电压30V、频率范围0 -30MHz、HD2/3不考虑、最大功率输出是多少?
3.关于上面的第二点,如果实际线路阻抗是100欧姆,需要更高的输出功率,是否可以用变压器进行阻抗变换以获得更高的输出功率?

在"无限条件"条件下的最大输出功率值。 通常、最大输出功率受电源电压、负载阻抗、频率范围、失真要求等因素的影响 实际的最大估算功耗是多少、或者是否有粗略计算公式和方法?