This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR106:U 与 UA 性能筛选

Guru**** 2504645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430105/xtr106-u-versus-ua-performance-screening

器件型号:XTR106

工具与软件:

从数据表中、XTR106U 元件对于多个参数执行 XTR106UA。 我的问题是、构建过程中这些组件有何差异? 他们是否100%筛选以确定性能范围、或者裸片或组装工艺是否存在差异?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    裸片相同、总体性能相似。  主要区别在于、U 器件的测试限制比 UA 更加严格。  因此、 在一组 UA 器件中、可能会有超出 U 严格规格的器件。

    我希望这会澄清。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    感谢您的答复、但我有一个后续问题。  这是否意味着对每个 XTR106U/UA 器件进行测试、还是对每个批次的随机器件进行抽取并测试、测试结果将该批次指定为 U 或 UA?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我们运送的每个器件都会接受测试。  U 使用一组与 UA 不同的限制进行测试、但每个器件都要进行测试。  通常、电气特性表参数包含最小值/最大值 值反映了测试的参数、但并非每个参数都是如此。

    此致、
    Mike