主题中讨论的其他器件:PGA308、 、XTR116、 PGA309
工具与软件:
您好!
我正在寻找针对"单线"校准方法验证连接的帮助。 对于附加的电路(PGA308手册的图6-3)、我在手册中没有看到任何明确的指导、并且想验证将校准增益写入 PGA308时所需的以下硬件连接/设置。
T4 (Vout_F)更改为"一条导线或电路的 Riso。
T4 (接地)连接至电路的 IRET。
T1 (Vref 外部)至电路的4-20高电平。
T1 (接地)至4-20电路的低电平。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在寻找针对"单线"校准方法验证连接的帮助。 对于附加的电路(PGA308手册的图6-3)、我在手册中没有看到任何明确的指导、并且想验证将校准增益写入 PGA308时所需的以下硬件连接/设置。
T4 (Vout_F)更改为"一条导线或电路的 Riso。
T4 (接地)连接至电路的 IRET。
T1 (Vref 外部)至电路的4-20高电平。
T1 (接地)至4-20电路的低电平。
Ryan、
随附的分步指南介绍了如何使用 PGA308EVM 进行校准。 此校准过程使用内置传感器仿真器。 您将需要+/-15V 电源、浮动12V 电源和9V 电源。 成功完成传感器仿真器的校准后、我可以在实际传感器和/或传感器模块方面为您提供帮助。
e2e.ti.com/.../pga308EVM_2D00_Current-Loop.pdf
我希望这对您有所帮助。
艺术
ART、
我进行了第12页的步骤操作、得到一条错误消息"零 Fine_Gain 超出范围:-2.5<DAC<2.5"、有时"精细增益超出范围:精细增益范围:0.33333<DAC<1.0000" Fine_Gain
除了9V 电源和12V 浮动电源使用同一电源的不同输出外、我与第5页和第6页连接完全相同。 浮动电源和 INA 电源与独立电源隔离。 我注意到第6页的仪表读数是14V。 这里的目标是+-12V 吗?
我仔细检查了所有跳线设置。
在校准期间电流表上运行大约15mA、在校准后运行大约25mA。
有什么建议吗? 感谢您的帮助!
- Ryan
Ryan、
此致、
艺术
Ryan、
我想您想连接您自己的传感器模块并对该模块进行编程(如下图所示)。 本文档介绍了如何做到这一点: 连接到定制传感器模块
我希望这些信息对您有所帮助! 此致、艺术
Ryan、
我很高兴你们取得了进展。 此致、艺术
ART、
还可以,所以不是很好,但取得了更多的进展。 对传感器(全桥称重传感器)应用上限后、获取错误消息"Fine Gain Out of Range:Fine Gain Range:Fine_Gain <1.0000"。 您能帮助验证下面的变量(4)并寻找任何其他建议吗? 谢谢!
传感器模块连接:已连接我的传感器模块(包含 XTR116、PGA308和与上面图6-3相同的其他组件)、使用第11页的连接到 J3
传感器连接:通过模块输出图进行仔细检查和接线
DAQ 电源连接:通过 第10页连接进行双重检查和接线
DAQ 跳线设置: 通过第5页设置进行仔细检查和接线(与之前的内部设置相同)
我要研究的变量:
(1)我的传感器电桥电阻/跨度/增益处于 PGA308容许范围内。 目前使用一个小型球状引脚栅格式250lbf 全桥测压元件、其额定增益为2.0+-1% mV/V、输入阻抗为750欧姆、输出阻抗为700欧姆。
(2)确保负载的准确应用到定位盘。 我在实验室中使用了重量、重量仅为传感器容量的大约2/3、但一致。 我假设这对于概念验证(提供不准确的 mA/lbf 输出)是可以的、但对于只是初始 go-no go 系统检查是可以的。 我在传感器断开连接的情况下运行了校准、并收到 "零 Fine_Gain 超出范围:-2.5<DAC<2.5"、因此我知道308正在看到传感器。 我确实通过在一点到第二个低位步骤执行校准、然后在该步骤上记录错误。 DAQ 测量上限@ 18.76mA 和下限@ 18.77mA、这是没有道理的。
(3)验证传感器模块板布线和引脚排列/封装是否与图6-3匹配。 我已经仔细检查了这些、但会再次检查。 传感器激励正确、且4-20回路在右球团中运行。
(4)验证 LOAD PRESETS (负载预设)选项卡中的 XTR Scaling (XTR 调节)选项卡是否需要匹配传感器模块电路。 我更改了这些默认元件值、以便与传感器模块电路相匹配、任何方式都没有变化。 图片。
默认设置:
修改了设置以匹配6-3传感器模块:
错误消息和输出:
Ryan、
感谢您发送编修。 我希望我们能够尽快解决您的问题。
我希望这对您有所帮助! 此致、艺术
ART、
谢谢! 这对您来说是相当长的支持主题、我们非常感谢您的帮助。 直到星期一、我再也没有时间参加实验、但现在我将开始跟进这些实验、以便提供占位符。 我浏览了所有 PCB 布线、数据表引脚排列和元件放置、未发现问题。
1:传感器偏移被列为额定输出的<1%(如您所提到的~8mV)、因此计算可以得到非常低的0.08mV。 后续会在实验室中对其进行测量。
2: 将会在实验中跟进和测量此情况。
3A:Vexc 恰好在~4.096V (测量值)下运行、没有得到 SENSE+和 SENSE 上的电压-我想这意味着偏移很低。 将进行后续操作并在实验中测量、并验证实际308 (引脚10 Vref)上的 Vexc、以及从308获取308的308输出电压(引脚9 Vout)。
3B:我以相同的误差测量/配置这两种方式、但随着校准的发展、肯定不会忽略这一点。
3c:电流表上的~结果产生了奇怪的值;有时对于低校准点和高校准点、会降至~μ V 7mA;对于其他照射行程中的高校准点和低校准点、会降至 μ V 18mA……这一点根本没意义。 后续测量并使用实际值进行测量。
3D: 将在实验室中跟进和测量这些问题。 我最喜欢的是关于 Vout 的鉴赏家……
4: 将 EVM 板用作故障排除逻辑的好主意! 如果以上所有项都失败、我就来试试。
再次感谢、我计划周一继续跟进。
此致!
Ryan
Ryan、
我提供一个简短的响应、并等待您进行进一步的测量:
校准算法的工作方式是、它最初将所有增益值设置为最小增益、并将所有偏移值设置为尝试强制 PGA 输出为中标度。 因此、如果 PGA309输入为0mV、则输出将进入12mA (对于4mA 至20mA 发送器、为中标度)。 另一方面、如果输入为1mV、输出将移至类似12.5mA 的值。 在这两种情况下、校准算法可以根据输出、增益和失调电压设置计算输入电压。 知道 PGA309输入的最小和最大 压力(应变或任何激励)后、可以调节增益和失调电压以实现所需的输出范围(4mA 至20mA)。 这里的关键点是、您应该首先在算法确定输入时看到12mA 范围内的输出。 以下是算法数学详细信息。
e2e.ti.com/.../PGA308_5F00_calibration_5F00_procedure.pdf
此致、艺术
ART、
好的、我取得了一些进展、但仍然以同样的 "精细增益超出范围:精细增益范围:Fine_Gain <1.0000"失败。
对测量/问题的回答:
1:传感器偏移为8mV。 测量的零标度= 0mv 满标度= 8mV
3A:308上的原始 Vexc @引脚10为4.086、与连接器处的传感器 Vexc 相匹配。
3B:下图、调整到外部模块电路。
3c:电流(我在这里没有得到好的结果,可能需要重新配置我的仪表,电平在1 -1.5mA 左右波动,这是没有道理的)
3D:(值=零标度-满标度):(Vin1 = 2.044-2.048)、(Vin2 = 2.044-2.040)、(Vs = 4.853-4.853)、(Vref = 4.086-4.086)、(Vout = 0-3.990)
4:传感器使用 EVM 板"通过"校准、但会自动将输出模式切换为 Vout。 (下图)。 是否可能缺少用于缩放传感器模块而不是 EVM 的软件设置? 图片
Ryan、
10月11日、您提到"好消息、我们在内部芯片上成功进行了4至20次校准、并准备好写入外部芯片。" 我认为在进行设置时使用的是下面的旧版 PDF。 我今天再次进行了演示、并增加了几张幻灯片、因此下面给出了更新后的文件。 该更新添加了几张有关对 OTP 进行编程的幻灯片。 当我执行该过程时、我完成时软件没有切换回 Vout 模式。 即使在关闭软件并再次打开之后、它也会保持当前模式。 在校准后、我将传感器仿真器设置为输出0mV 和8mV。 当我完成对 OTP 编程的过程后、下电上电、关闭软件、然后重新启动软件。 重新启动后、我能够将输入电压为0mV 至8mV 的4mA 连接至20mA。 演示中的最后一张幻灯片显示了 PGA308针对输入信号所设置的增益和失调电压值。
我注意到您选中了"LOAD POST CAL"复选框。 我认为这可能是问题。 此功能的目的是选择校准后配置、从而启用在校准期间应关闭的功能。 例如、在校准期间、您不希望启用过量程或欠量程、因为这可能会限制您的输出范围、从而可能影响校准结果。 可以在使用"LOAD POST CAL"复选框确定增益和偏移值后启用该功能。 在您的屏幕截图中、您没有选择用于后期校准的文件。 我认为可能选择了电压输出模式后校准、这是导致该问题的原因。
您是否可以在未选中"Load post cal"复选框的情况下重复下面 PDF 中概述的基本校准? 当您执行此操作时、您可以将传感器输出设置为0mV 和8mV (在标记为 Step 5b 的位置)。 当您逐步进行此操作时、您应该会获得非常好的后校准精度。 此外、您不应看到校准模式切换到 Vout 模式(应保持在电流环路模式下)。 您可以对 OTP 进行编程、并且应该会在循环通电后看到这些值保留。 如果您获得了所有预期结果、则可以返回至您的外部传感器。 在这种情况下、如果您收到超出范围消息、则表明您存在传感器问题或接线问题。 如果未得到预期的结果、则应使用电压表来验证输入信号。
很抱歉您遇到的困难。 我希望我们能够迅速解决这些问题。
此致、艺术
e2e.ti.com/.../pga308EVM_2D00_Current-Loop_2D00_10_2D00_24_2D00_2024.pdf
ART、
谢谢、今天早上我再次进行跑步、结果好坏参半。
除了负载校准后功能、在将 EVM 板连接到我的负载单元的情况下、我能够成功而准确地校准和测量校准后结果、而不会恢复到 Vout 设置。 因此、我们最好实现软件设置的目标。
遗憾的是、当连接配置与 PGA308手册第78页的图6-3相同的外部4-20主板时、仍然会出现同样的精细增益误差。 我的电流环路上发生了一些情况。 EVM 与外部4-20的测量结果如下。 看起来几乎相同、而电流却不是。 我认为此时我倾向于我的 XTR 损坏/故障或放错了电容器。 我将使用新的元件重新布置另一个板、以排除该问题。
一旦我重新布置新的电路板和测试、我就会返回结果。
再次感谢您的帮助! 希望这将是缺失的链接。
ART、
不可能交换零部件。 将 XTR116、电容器和 BJT 替换为新的正确值元件、获得与上表中所列结果相同的结果。 下面列出了几个问题。
1:PGA 芯片是否已损坏且以上输出电压是否正确? 我将开始布置整个新电路板、以验证这一点。
2:当从 EVM 板切换到外部4-20模块时、DAQ 上是否需要更改特定跳线设置?
3: 从 EVM 板切换到外部4-20模块时、是否有需要更改的特定软件设置?
当传感器通过 EVM 板连接时、校准通过、但当 EVM 替换为外部4-20模块时、校准失败并出现精细的增益误差。
此致!
Ryan
Ryan、
此致、艺术